请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 主题中讨论的其他器件:CC1312R、
产生的。 具有单向音频广播产品已有一段时间可用的客户。 此当前解决方案基于 AN082的 CC1110和参考软件。 客户计划升级接收器产品、但新的接收器需要与现有的发送器产品(CC1110 + AN082参考软件)兼容。 我们计划在接收器设计中使用 CC1310或 CC1312R。 TI 似乎没有适用于 CC13xx 的类似音频流设计。
我的问题是、如果我们将现有的 AN082参考代码从 CC1110移植到 CC13xx、那么是否存在任何兼容的问题或陷阱? 我们知道这不是一种更简单的方法、但向后兼容性对于提供这种机会而言是必不可少的。