This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:单向音频流、与 CC1110 + AN082参考软件兼容

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1282520/cc1310-one-way-audio-streaming-compatibility-with-cc1110-an082-reference-software

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1312R

产生的。 具有单向音频广播产品已有一段时间可用的客户。  此当前解决方案基于 AN082的 CC1110和参考软件。  客户计划升级接收器产品、但新的接收器需要与现有的发送器产品(CC1110 + AN082参考软件)兼容。 我们计划在接收器设计中使用 CC1310或 CC1312R。  TI 似乎没有适用于 CC13xx 的类似音频流设计。  

我的问题是、如果我们将现有的 AN082参考代码从 CC1110移植到 CC13xx、那么是否存在任何兼容的问题或陷阱?  我们知道这不是一种更简单的方法、但向后兼容性对于提供这种机会而言是必不可少的。