This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:硬件复位

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1310, SYSCONFIG, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1278153/cc1310-hardware-reset

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: SysConfig

SDK simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07

CC1310-RHB

硬件复位不起作用,原因是什么?其他引脚状态会导致这种现象?引脚是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 ti154stack 中的示例收集器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruo、您好!

    您使用的是定制设计的电路板还是 TI EVM?  

    您是否有可用于检查示例功能的 LAUNCHXL-CC1310?

    此致
    曼努埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我将使用定制设计的电路板并让 launchxl-1310

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 DIO_13引脚处于高电平状态,时、硬件复位将不起作用。

    我 封锁了与两个按钮相关的代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruo、您好!

    RHB 封装上的复位引脚为引脚19、如数据表第10页所示。
    但是、Launchpad 上 RGZ 封装上的引脚19 对应于 DIO_13。

    您必须更改复位电路与标记为 RESET_N 的引脚的连接。

    此致
    曼努埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该做什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该怎么做

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruo、您好!

    您可以从 Launchpad 示例复制复位电路。
    可在此处下载 Launchpad 的原理图和布局: LAUNCHXL-CC1310设计文件(修订版 B)

    但对于 RHB 封装、您必须将电路连接到 RESET_N 引脚、如引脚排列图所示。

    此致
    曼努埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何按程序将封装从 RGZ 更改为 RHB?  RESET_N 引脚连接正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruo、您好!

    如果您使用 SysConfig、则可以通过点击"switch"将引脚配置切换到其他封装、如下所示并选择要使用的封装:

    此致
    曼努埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:CC1310

    SDK simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07

    CC1310-RHB

    如何按程序将封装从 RGZ 更改为 RHB? SDK 中的示例无法使用 SysConfig。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以访问 https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07/docs/proprietary-rf/proprietary-rf-users-guide/proprietary-rf-guide/custom-hardware.html 、并根据所拥有的数据包类型更改板级配置文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法找到如何将 RESET 引脚从 RGZ 更改为 RHB

    有关问题、请参阅 e2e.ti.com/.../4851676

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruo、您好!

    复位引脚本身不能更改;它对于每个封装都是特定的。  
    对于 RHB 封装、则指定引脚19 (RESET_N);而对于 RGZ 封装、则指定引脚35。

    以下复位电路取自 LAUNCHXL-CC1310板(LAUNCHXL-CC1310设计文件(修订版 B))。

    您必须以物理方式将引脚更改为引脚19。

    此致
    曼努埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     现在,Reset_N 连接到引脚19,芯片为 RHB。但 当 DIO_13的引脚处于高电平状态,、硬件复位将不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    引脚19,Reset_N 连接到引 脚19,芯片为 RHB。但当 DIO_13的引脚为高电平状态 硬件复位将不起作用。

    这是一个描述相当糟糕的问题。 您如何知道硬件复位在这种情况下无法正常工作? 您是否看到运行某些其他程序时出现了同样的问题?  

    此外、您必须修改板级配置文件以便能够运行此示例(否则我认为它会卡在 while (1)循环中。 您能否分享您如何修改板级配置文件?