This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:SmartRF 闪存编程器2 v1.8.2出现未知记录类型3错误

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1285133/cc1312r-unknown-record-type-3-error-with-smartrf-flash-programmer-2-v1-8-2

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我 由 CCS 生成一个 hex 文件、并 由 SmartRF 闪存编程器2 v1.8.2在 CC1312至 XDS110上尝试闪存程序。
但是、结果失败、并显示"Unknown record type:3"错误。

当我选择*。out 文件时、然后选择编程成功确定。

我使用下面所示的 NVS 和设置。 我想它会有所帮助。

Br
保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    SmartRF 闪存编程器工具已有3年没有更新。 建议使用 Uniflash 将 hex 文件刷写到器件中。  

    请试用 Uniflash: https://www.ti.com/tool/UNIFLASH

    这很可能会解决您的问题。

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试通过 uniflash 对闪存进行编程、但加载失败错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须选择配置。