This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:为什么 cc1310的取消连接通信距离远长于重新连接通信距离?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1286235/cc1310-why-cc1310-unconnect-communicate-distance-much-longer-than-reconnect-communication-distance

器件型号:CC1310

当 cc1310进入重新连接状态时,芯片 是否有 诸如 改变符号速率或 RF 功率之类的特殊操作,?

我使用4mbps 8fsk 高速模式进行通信。距离取消连接通信为4.8m、重新连接通信为0.8m,TX 功率寄存器值为0x23f。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道存在差异、但我们需要有关您的测量设置的更多详细信息。

    • 您使用的是定制硬件还是 TI LaunchPad?  
    • 请分步说明一下、  SWRA603  (调试通信范围): https://www.ti.com/lit/swra603 ?

    此致、

    扎克