请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 当 cc1310进入重新连接状态时,芯片 是否有 诸如 改变符号速率或 RF 功率之类的特殊操作,?
我使用4mbps 8fsk 高速模式进行通信。距离取消连接通信为4.8m、重新连接通信为0.8m,TX 功率寄存器值为0x23f。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我不知道存在差异、但我们需要有关您的测量设置的更多详细信息。
此致、
扎克