This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:从闪存加载代码时出现问题

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1288334/cc1352p7-problem-loading-code-from-flash

器件型号:CC1352P7

您好、TI!

我使用的是 cc1352p7 launchpad、并有一个定制电路板。 我有一个基于项目0示例的项目。 我曾尝试在论坛上找到有关电源复位后器件无法启动的问题、并发现了启动映像管理器(BIM)的相关问题。 我已经尝试使用 uni 闪存也通过 CCS 加载 Hex 文件、但它仅在 Debug_unsecure 映像中有效。 不正确、我假设它与 Debug_unsecure 情况下的时序相关。 我尝试过 SDK 中提供的其他映像(simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_00_98)、但很遗憾、器件在电源复位后无法启动。

如果我做错了什么、请告诉我。 此外,我找不到任何其他方式或一段代码可以提供帮助。 SDK 中提供的其他示例在电源复位后确实会启动。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamza:

    请您更具体地说明您的项目基于哪个项目零示例? 它是 POSIX 项目0吗? 如果是这种情况、没有修改的 POSIX 项目0不需要 BIM。 BIM 通常与无线固件升级项目相关联。

    Unknown 说:
    我试过 SDK 中提供的其他映像(simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_00_98)、很幸运、器件在电源复位后无法启动。

    如果我做错了什么、请告诉我。 此外,我找不到任何其他方式或一段代码可以提供帮助。 SDK 中提供的其他示例在电源复位后确实会启动。

    此处必须提及器件在复位后启动以及器件无法使用其他映像启动的两种情况。 请您能更具体地说明哪些情况下发生了启动、哪些情况未启动?

    此致、
    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SiddantH_N:

    该项目基于无线固件项目。


    在第一部分中、我讨论了 SDK 中提供的 BIM 映像。 只有 Debug_unsecure 映像有效。 如果加载了 debug_unsecure 映像、但代码不能正确工作、那么器件会通电。 我认为它必须通过时序来实现某种功能、因为固件运行速度非常快。 例如、如果我从传感器获得跟踪响应、则收集器会在传感器只发送一条消息时收到多条消息。 SDK 中 BIM 文件夹中提供的所有其他映像都不起作用。

    在最后一个陈述中、我谈到了 propRF、驱动器等一般示例、这些示例在我重置电源后仍然能够正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamza:

    无需您进行修改、项目 Zero 示例是否正常工作? 这是哪种无线堆栈?

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddanth:

    嗯、我没有从头开始构建项目。 我 在中间被分配到这个项目、所以我不知道具体哪个示例、但我比较了代码。
    对于无线堆栈、我们同时使用 ti 15.4和 BLE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想澄清几点。 BIM_Unsecure 和 secure 之间的区别在于 BIM 安全也会 验证映像。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/oad-secure/bim.html#secure-bim

    如果您将 OAD 与 BLE 堆栈一起使用、请查看本培训: https://dev.ti.com/tirex/content/cc13xx_cc26xx_simplelink_academy_7_10_01_00/_build_cc13xx_cc26xx_simplelink_academy_7_10_01_00/source/ble5stack/ble_enhanced_oad_fundamentals/ble_enhanced_oad_fundamentals.html

    它描述了引导和执行 OAD 所需的组件。

    此致、

    SID