This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:闪存编程器

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1291492/cc1312r-flash-programmer

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

大家好、

使用官方开发板、闪存编程器在数据线路突然下降后无法识别。 升级 XDS110固件后也会出现同样的错误。

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在谈论 SmartRF 闪存编程器还是 SmartRF 闪存编程器2?  

    您正在使用哪个版本?

    是否尝试过改用 Uniflash?

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siri:

    感谢您的支持。

    您在谈论 SmartRF 闪存编程器还是 SmartRF 闪存编程器2?  

    您正在使用哪个版本?

    [/报价]

     使用了以前工作过的 SmartRF Flash Programmer 2 ver1.8.2。

    您是否尝试过改用 Uniflash?

    对于 用于擦除的 Uniflash、 SmartRF Flash Programmer 2仍会像以前那样保留错误。

    谢谢。此致、

    切里

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    从 UniFlash 的屏幕截图可以看出您有一个 CC1312R7器件吗?

    SmartRF Flash Programmer 2不支持此功能。 几年前停止了 SmartRF Flash Programmer 2的进一步开发、建议使用 UniFlash 进行闪存编程。

    此致、

    Øyvind  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Øyvind

    感谢您的答复。

    在 UniFlash 的屏幕截图中似乎您有一个 CC1312R7器件吗?

    可以。

    SmartRF Flash Programmer 2不支持此选项。 SmartRF Flash Programmer 2的进一步开发几年前就停止了、建议使用 UniFlash 进行闪存编程。[/引述]

    因此、您的意思是 SmartRF Flash Programmer 2 无法识别、Uniflash 是更好的建议、对吧?

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    没错、SmartRF Flash Programmer 2无法识别 CC1312R7。 UniFlash 是 TI 提供的唯一选项。

    此致、

    Øyvind