This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:CC1352调制放大器;数据输出

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1297453/cc1352r-cc1352-modulation-data-output

器件型号:CC1352R

您好!

我询问了将 CC1352配置为以下两种模式的可能性。

1. 直接访问成帧数据,然后通过内部寄存器、编程指令或在测试模式下输出到引脚等进行调制。

2. CC13x2、CC26x2 SimpleLink 无线 MCU 技术参考手册、PG 2145、CMD_PROP_RADIO_SETUP 调制指示"其他:保留"。  OOK 是可用的调制吗?   

谢谢。

迈克