请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1352R 您好!
我询问了将 CC1352配置为以下两种模式的可能性。
1. 直接访问成帧数据,然后通过内部寄存器、编程指令或在测试模式下输出到引脚等进行调制。
2. CC13x2、CC26x2 SimpleLink 无线 MCU 技术参考手册、PG 2145、CMD_PROP_RADIO_SETUP 调制指示"其他:保留"。 OOK 是可用的调制吗?
谢谢。
迈克