主题中讨论的其他器件: CC1310
尊敬的 TI 团队:
我们正在着手针对远距离模块整合 CC1312 + CC1190的设计、但我们对 CC1190天线端口的射频轨宽度存在困惑。



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:



尊敬的先生:
大家好!
感谢您更好地了解布线宽度和阻抗匹配。
正如您所建议的、我将使用 630um 的布线宽度、300um 的间隙、但在本例中、我面临的挑战是布线。 因为 射频布线路径中的大多数元件都是0201封装。 因此、当我们使用走线 630um 时、0201元件焊盘上的间隙会变得非常小、从而很难保持这些元件周围的间隙。
添加用于参考的图片。 (*间隙 问题标记为橙色)

我们应该如何为射频布线在射频布线组件彼此非常靠近的宽射频布线进行射频布线。 是否应采用此类方法、使用多个布线宽度 REFF。 为了便于更好地理解(@迹线宽度在元件焊盘附近减少)。

请建议、当 将元件放置得非常靠近以保持有效 间隙时、沿宽布线射频路径的最佳布线方法应该是什么。
谢谢。此致、
哈林德·辛格