主题中讨论的其他器件:CC1310
大家好、
客户标题中的问题:我们需要 CC1310+SKY66122的硬件设计参考图。
关键是要知道:最主要的是 CC1310的天线输出与 SKY66122链路方法和网络匹配,如何才能达到最佳效果。
谢谢、此致、
约兰德
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Yolande:
客户需要基于 LAUNCHXL-CC1310-CC1190 (SWRC338): https://www.ti.com/lit/zip/swrc338 、并 使用 建议的 SKY66122网络修改从 SKY66122到天线的射频路径。
Skyworks 网站显示 SKY66122部件已预发布、因此客户需要直接联系 Skyworks 以获取有关推荐的 SKY66122网络/BOM 的更多信息。
此致、
扎克
尊敬的 Yolande:
我们需要有关客户要求的更多信息才能对此进行评论。
在第一个实例中、我们建议客户查看 CC1310 ADC 规格的详细信息、如 第17.4.8节 共 SWCU117 (CC13x0、CC26x0 SimpleLink 无线 MCU 技术参考手册): https://www.ti.com/lit/swcu117
此致、
扎克
尊敬的 Yolande:
我不是100%确定客户在这里需要什么、但很可能 第2部分 和 9 共
SWRA640 (CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项): https://www.ti.com/lit/swra640
包含了他们要查找的信息。 SWRA640包含有关 CC13xx 器件的射频匹配要求的信息。
此致、
扎克