This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:客户需要的 CC1310 + SKY66122硬件设计参考图

Guru**** 2539010 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1294042/cc1312r-customer-needs-hardware-design-reference-drawing-for-cc1310-sky66122

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:CC1310

大家好、

客户标题中的问题:我们需要 CC1310+SKY66122的硬件设计参考图。

关键是要知道:最主要的是 CC1310的天线输出与 SKY66122链路方法和网络匹配,如何才能达到最佳效果。

谢谢、此致、

约兰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yolande:

    客户需要基于  LAUNCHXL-CC1310-CC1190 (SWRC338):  https://www.ti.com/lit/zip/swrc338 、并 使用 建议的 SKY66122网络修改从 SKY66122到天线的射频路径。

    Skyworks 网站显示 SKY66122部件已预发布、因此客户需要直接联系 Skyworks 以获取有关推荐的 SKY66122网络/BOM 的更多信息。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    这是一个客户问题、使用1310 launchpad:

    项目必须实时监控 AD 采样值。 是否有任何情况可以满足我的需求?  

    我需要实时检测线路上的漏电流值。 如何更好地实现?  

    谢谢、此致、

    约兰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yolande:

    我们需要有关客户要求的更多信息才能对此进行评论。

    在第一个实例中、我们建议客户查看 CC1310 ADC 规格的详细信息、如  第17.4.8节 共  SWCU117  (CC13x0、CC26x0 SimpleLink 无线 MCU 技术参考手册): https://www.ti.com/lit/swcu117

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    是否有文档包含无线连接 SOC RX 射频阻抗匹配的单独调试可用于调试和学习,如果有,则提供链接。

    谢谢、此致、

    约兰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yolande:

    我不是100%确定客户在这里需要什么、但很可能  第2部分 和  9 共  

    SWRA640  (CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项): https://www.ti.com/lit/swra640

    包含了他们要查找的信息。 SWRA640包含有关 CC13xx 器件的射频匹配要求的信息。

    此致、

    扎克