大家好、
我遇到了 SmartRF Studio 无法打开 "设备控制面板"的问题。 如果我尝试在未连接开发板的情况下在离线模式下启动、它只是在写入"Configure device……"的阶段挂起。 如果我连接开发板、它将失败并显示消息。 我附上了打印屏幕以供参考。
我之前使用过此软件很多次。 现在回到它一年左右,它失败了。 由于这个问题、我尝试将 SmartRF Studio 更新到最新版本、重新安装了"Flash Programmer 2"、重新引入了"uniflasher"、安装了 xds110仿真包。 没有任何帮助。
我实际上只需要进入离线模式并检查可用的射频配置。
尝试进入脱机模式:
我们尝试连接到实际的电路板、

此致、
艾瓦拉斯