This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SmartRF Studio 设备控制面板未打开

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1298225/smartrf-studio-device-control-panel-does-not-open

主题中讨论的其他器件:CC1352P

大家好、

我遇到了 SmartRF Studio 无法打开 "设备控制面板"的问题。 如果我尝试在未连接开发板的情况下在离线模式下启动、它只是在写入"Configure device……"的阶段挂起。 如果我连接开发板、它将失败并显示消息。 我附上了打印屏幕以供参考。

我之前使用过此软件很多次。 现在回到它一年左右,它失败了。  由于这个问题、我尝试将 SmartRF Studio 更新到最新版本、重新安装了"Flash Programmer 2"、重新引入了"uniflasher"、安装了 xds110仿真包。 没有任何帮助。  

我实际上只需要进入离线模式并检查可用的射频配置。  

尝试进入脱机模式:

  

我们尝试连接到实际的电路板、

   

此致、

艾瓦拉斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aivaras、

    如果您无法在离线模式下进入设备控制面板、这听起来 Smart RF Studio 7安装有问题。  在重新安装之前、是否已尝试删除计算机上的所有 Smart RF Studio 实例?  附近是否有任何其他可测试的系统?  在尝试运行的器件会话时、您正在使用什么操作系统以及是否正在连接 CC1352P LaunchPad?

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以前我是在旧安装的基础上重新安装的。 现在,当你提到我卸载软件,从磁盘删除文件夹,并仅重新安装. 软件仍然无法在离线模式下启动、但现在它显示带有一些信息的错误对话框。  

      

    我从我的逻辑学家借用了 PC、在他的计算机上、同样的安装工作正常。 我的 PC 是  

    CC1352P 是定制电路板、但它已 通过 XDS110接口多次成功与 Smart RF Studio 配合使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aivaras:

    如果在同事的 PC 上可以进行相同的安装和相同的 CC1352P 板、则似乎问题出在您的机器上、我不确定我们如何才能为您提供帮助。

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果选择了 CC1352P Prop RF 模式、我会期望默认 Smart RF Studio 7以参考 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\SmartRF Studio 7\config\xml\cc1352p\targets\targets.xml 作为配置。  您的错误代码中引用的位置与此不同、根据说明显示为空。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有您提到的位置、它存在于我的驱动器中

     错误对话框中提到的位置缺失。  软件无法在正确的位置搜索是如何发生的? 我是否需要安装其他文件来添加其他文件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不需要安装其他文件。  您是否使用  C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\SmartRF Studio 7中的 SmartRF Studio 7快捷方式打开 Smart RF Studio、以及您的计算机上是否存在错误中引用的位置?

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用以 "C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\SmartRF Studio 7\bin\startup_window.exe"为目标的桌面快捷方式

    正如您提到的、我还尝试了 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\SmartRF Studio 7中的快捷方式、但超过范围是相同的。  

    错误提示-页面未找到抱歉,你所请求的页面不存在!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定为什么要搜索该位置。  由于您的同事的设置工作正常、您可以尝试将他们的安装复制到您的系统中、或者至少对两者进行比较。  您可以尝试搜索包含错误路径文本的文件、 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\SmartRF Studio 7\config\xml\cc1352p\device_config.xml 等等。

    此致、
    瑞安