请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 是否可以使用 ti-cgt-armllvm_3.2.0.LTS 作为 simplelink_cc13x0_sdk_4.20.2.7的编译器?
如果是、我在哪里可以找到有关如何实现的信息?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Niko:
支持 simplelink_cc13x0_sdk_4.20.2.7的编译器包括
我不建议使用不同的编译器。
谢谢、
M·H