This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:armllvm 可以与 simplelink_cc13x0_sdk_4.20.2.7一起使用

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1297712/cc1310-could-armllvm-used-with-simplelink_cc13x0_sdk_4-20-2-7

器件型号:CC1310

是否可以使用 ti-cgt-armllvm_3.2.0.LTS 作为 simplelink_cc13x0_sdk_4.20.2.7的编译器?

如果是、我在哪里可以找到有关如何实现的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niko:

    支持  simplelink_cc13x0_sdk_4.20.2.7的编译器包括

    我不建议使用不同的编译器。

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    是否有更新的 SDK 和编译器组合在 CC1310上支持 c++17?

    此致

    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niko:

    我们不支持 CC1310上的 C++、因此恐怕您属于自己。

    如果社区成员可以提供帮助、我将保持该主题处于打开状态。

    谢谢、

    M·H