This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:EnergyTrace++不兼容

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1299581/launchxl-cc1352p-energytrace-doesn-t-work

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P

您好!

根据 本页内容、CC1352P1-launchpad 上的嵌入式 ET 110支持 XDS++

但当我尝试使用它时、ET 中禁用了 CCS++选项。 如果我重新启动 ET ET、我可以看到它可用、但一旦我尝试使用它、CCS 通道将退出、然后 CCS ++选项再次不可用。

我模糊地记得几年前在这个论坛上进行了这样的讨论,但我不记得当时提出了什么结论/解决办法。 总之、我可以做些什么来使 ET ++正常工作吗?

我运行的是 CCS v12.4.0。 CC1352P1-Launchpad 是几年前购买的、但其固件已由 CCS 更新。 并且插入配置中的 cJTAG 已从默认的2引脚模式更改为4引脚。

提前感谢。

ZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是发现 ET / ET ++需要设置为 Auto_Launch 并通过调试来启动它、而不是尝试自己启动它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZL:

    感谢您分享您的解决方案!

    -Toby