请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC1352P 您好!
根据 本页内容、CC1352P1-launchpad 上的嵌入式 ET 110支持 XDS++

但当我尝试使用它时、ET 中禁用了 CCS++选项。 如果我重新启动 ET ET、我可以看到它可用、但一旦我尝试使用它、CCS 通道将退出、然后 CCS ++选项再次不可用。

我模糊地记得几年前在这个论坛上进行了这样的讨论,但我不记得当时提出了什么结论/解决办法。 总之、我可以做些什么来使 ET ++正常工作吗?
我运行的是 CCS v12.4.0。 CC1352P1-Launchpad 是几年前购买的、但其固件已由 CCS 更新。 并且插入配置中的 cJTAG 已从默认的2引脚模式更改为4引脚。

提前感谢。
ZL