This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 闪存编程器:在擦除 CC1310闪存时 SmartRF 闪存编程器 v2会无提示地崩溃

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U, CC1310, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1299707/flash-programmer-smartrf-flash-programmer-v2-crashes-silently-while-erasing-the-cc1310-flash

器件型号:闪存编程器
主题中讨论的其他器件:TMDSEMU110-UCC1310UNIFLASH

您好!

我正在使用 CC1310无线模块、并尝试使用 SmartRF 闪存编程器 v2和 XDS110调试器[TMDSEMU110-U_U]来升级其固件。

成功检测到 CC1310时、我在尝试使用"CC26xx/CC13xx 强制批量擦除"来擦除固件时遇到问题。 该过程会暂停、如所附屏幕截图所示、Flash Programmer v2应用程序会突然崩溃、而不显示任何错误消息。

在三台不同的 Windows 10 Pro (22H2)计算机上,此问题仍然存在。 有人可以提供如何解决此问题的指导吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    使用 UNIFLASH 软件批量擦除器件时、是否会看到相同的问题? https://www.ti.com/tool/UNIFLASH

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    感谢您推荐 UNIFLASH。 我以前不知道这个软件。

    我已经尝试过、成功将固件编程到 CC1310、没有任何问题。

    您的建议非常有帮助、解决了我面临的问题。

    此致、