请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:闪存编程器 主题中讨论的其他器件:TMDSEMU110-U、 CC1310、 UNIFLASH
您好!
我正在使用 CC1310无线模块、并尝试使用 SmartRF 闪存编程器 v2和 XDS110调试器[TMDSEMU110-U_U]来升级其固件。
成功检测到 CC1310时、我在尝试使用"CC26xx/CC13xx 强制批量擦除"来擦除固件时遇到问题。 该过程会暂停、如所附屏幕截图所示、Flash Programmer v2应用程序会突然崩溃、而不显示任何错误消息。

在三台不同的 Windows 10 Pro (22H2)计算机上,此问题仍然存在。 有人可以提供如何解决此问题的指导吗?