This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:CC1352P 使用外部 CMOS 输出 TCXO 时存在问题

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC1352R, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1297815/cc1352p-cc1352p-has-problems-with-external-cmos-output-tcxo

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件: CC1352RSysConfig

尊敬的 TI 团队:

I´m μ A、将 CC1352P 与外部 CMOS 输出 TCXO (ECS-2520MV-480-CN)配合使用

我不能使 CC1352P 在n´t 设置时运行:HF 时钟源:外部48 MHz TCXO

但是、我可以使用图片中的设置使其正常运行:

您是否知道外部48 MHz TCXO 设置不起作用的原因? 或者、当我使用 CMOS TCXO 而不是削波正弦波时、是否必须使用其他设置?

关于 Cap 阵列、我´m 使用 TXCO 而不是 XO 选择最小值(假设为0x00)为 I ²。

´m、当我使用0xB7时、我可以获得更好(更高)的 TCXO 信号振幅。

您能否解释引脚47上的容性负载与 GUI 中设置的十六进制数之间的关系?

非常感谢您的帮助!

此致

约尔格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joerg:

    表6-1.  CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项的 Cap-Array Delta 显示了写入 XOSC Cap Array Delta 的值与电容之间的关系。 十六进制值是一个8位有符号值。 使用0xB7 (十进制的-73)、您将电容降至最小值、因此在 TCXO 输出端的负载较小。 这就是为什么0xB7的振幅要高于0x00的原因

    设置 外部48 MHz TCXO 时、您确切遇到什么问题?

    您的 TCXO 是由 IO 引脚驱动还是始终开启?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的回答! 电容设置现在已清楚。

    我们正在运行无线电链路(两个 CC1352P 芯片之间)、该无线电链路需要使用外部 TCXO。 但是、通过将 HF 时钟源设置为"外部48 MHz TCXO"并且启动时间足够长(我们设定了最大值)、我们无法再访问芯片。 此外、不会执行闪存中的 immage。

    只有使用 HF 时钟源"XOSC HF" 48 MHz、我们才能让芯片运行(见图)

     在我们使用外部48 MHz 48 MHz TCXO 的情况下、"CMOS XOSC HF"设置是否也适用?

    感谢您的帮助!

    此致
    Jörg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Jörg

     您能否分享一份与 CC1352P 的 TCXO 连接原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    注意到一个拼写错误:我们使用的是 CC1352R、而不是"P"

    TCXO 的原理图如下:

    和 CC1352R 的输入:

    这是引脚47上以 GND 为基准的时钟信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Jörg

    TCXO 高输出电压超过了允许的最大电压:

    来自  CC1352R 数据表的第8.24.3.1节

    当使用升压模式时、VDDR 大约为1.67V、大约为1.95V。

    V_LO_WCM 是否由 CC1352的 GPIO 驱动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    谢谢! 我假设 VDD 是最大值... 应该仔细阅读一下。。。
    TCXO 由低噪声 LDO 供电。

    n´t 我们仍然不能让芯片以"external"模式运行。。。

    考虑到与 C820并联的所有寄生效应和内部电容、我更新了分压器
    其他功能。 现在振幅为1、5V。 在"非外部"模式下工作正常。

    一旦我们切换到"外部"模式、我们就会在分频器之后看到损坏的 TCXO 信号:

    在启动时间之后、经过分频的 TCXO 信号在大约50us 内看起来良好。 此外、内部电容器阵列值的变化
    显示了预期的效果。 经过50us 后、分频后的时钟信号形状发生变化。

    这种影响每2.3ms 周期性发生一次。

    放大"启动"阶段:

    似乎在启动阶段每第二个时钟都会损坏。

    n´t CC1352R (重复)尝试启动、但没有成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在 SysConfig 的"电源"选项卡的"启用 TCXO 功能"中设置了一个功能?