This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1312R7:针对叶(休眠)节点的 Wi-SUN FAN 支持

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, TIDA-010024, CC1314R10, CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1300985/lp-cc1312r7-wi-sun-fan-support-for-leaf-sleepy-nodes

器件型号:LP-CC1312R7
主题中讨论的其他器件:CC1312RTIDA-010024CC1314R10CC1312R7

我希望从当前 在 CC1312R 硬件平台上参考的 TIDA-010024中实施的安全6LoWPAN 转到 Wi-SUN FAN 堆栈。

https://www.ti.com/lit/ug/tiduef7a/tiduef7a.pdf?ts = 1701949324424&ref_url=https%253A%252F%252Fsearch.yahoo.co.jp%252F

改用这种方法的一个原因是简化了配置功能(与 Zigbee 类似、具体来说是配置共享密钥、然后将网络密钥传输到器件)。

本质上、我或多或少对用于900MHz 频带的类似 Zigbee 的堆栈感兴趣、该堆栈具有自愈网状网络功能和类似于 Zigbee 的器件配置。

我对 多对一路由实现比较感兴趣、在这种实现中、数据将从节点发送 到协调器(充当数据接收器)、但可以将数据发送回节点(当其检查时)以更新配置设置等。

Wi-SUN FAN 堆栈的当前实现似乎无法满足 CC1312R1的 SRAM 或闪存限制、但我最近购买了两个 CC1312R7和 CC1314R10 LaunchPad、因此这些硬件平台也可用于此开发项目。

关于以下员额,这是相关的一个类似的问题,我想再次提请注意。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1115399/lp-cc1352p7-wi-sun-network-reconnection-and-displacement-capability-for-end-nodes-leaf-devices?keyMatch=WI-SUN%20SLEEPY

这是我有兴趣关注的堆栈、但缺少叶(休眠)节点现在可谓是极好的解决方案、因为我想在电池供电的 CC1213R 或基于 CC1312R7的器件上运行此堆栈。

是否有建议为 Wi-SUN FAN 1.1实现中引用的休眠节点实现必要的逻辑?

我假设它没有实现、因为当前的实现基于 Wi-SUN FAN 1.0规范、其中没有指定叶(休眠)节点。

我想问一下 、在 将 SimpleLink 中的当前实现更新为 Wi-SUN FAN 1.1规范时、是否有任何粗略的时间安排?

谢谢。

阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    我们目前不支持 Wi-SUN FAN 1.1规范中的休眠叶节点。 由于这是一个公共论坛、我无法披露路线图信息、但我可以告诉您、我们不打算在下一个 SDK 版本中添加路线图信息。

    我想我们没有任何其他可满足您的描述的休眠节点网状网络。

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    感谢您的回复并在此分享您可以提供的信息。

    由于  TIDA-010024目前与该用例(网状网络和休眠式叶节点)最匹配、我想我将暂时在 CC1312R1平台上继续使用该堆栈。

    我还不太熟悉 TI-RTOS、无法将其移植到最新的 SDK、但是目前它可以充分发挥作用。

     当支持休眠叶节点和自愈网状网络支持(与  TIDA-010024类似)时、我非常有兴趣迁移到 CC1312R7或 CC1314R10平台上的 TI Wi-SUN FAN 堆栈、并将继续遵循 Wi-SUN FAN 堆栈开发。