主题中讨论的其他器件:CC1312R、 TIDA-010024、 CC1314R10、 CC1312R7
我希望从当前 在 CC1312R 硬件平台上参考的 TIDA-010024中实施的安全6LoWPAN 转到 Wi-SUN FAN 堆栈。
改用这种方法的一个原因是简化了配置功能(与 Zigbee 类似、具体来说是配置共享密钥、然后将网络密钥传输到器件)。
本质上、我或多或少对用于900MHz 频带的类似 Zigbee 的堆栈感兴趣、该堆栈具有自愈网状网络功能和类似于 Zigbee 的器件配置。
我对 多对一路由实现比较感兴趣、在这种实现中、数据将从节点发送 到协调器(充当数据接收器)、但可以将数据发送回节点(当其检查时)以更新配置设置等。
Wi-SUN FAN 堆栈的当前实现似乎无法满足 CC1312R1的 SRAM 或闪存限制、但我最近购买了两个 CC1312R7和 CC1314R10 LaunchPad、因此这些硬件平台也可用于此开发项目。
关于以下员额,这是相关的一个类似的问题,我想再次提请注意。
这是我有兴趣关注的堆栈、但缺少叶(休眠)节点现在可谓是极好的解决方案、因为我想在电池供电的 CC1213R 或基于 CC1312R7的器件上运行此堆栈。
是否有建议为 Wi-SUN FAN 1.1实现中引用的休眠节点实现必要的逻辑?
我假设它没有实现、因为当前的实现基于 Wi-SUN FAN 1.0规范、其中没有指定叶(休眠)节点。
我想问一下 、在 将 SimpleLink 中的当前实现更新为 Wi-SUN FAN 1.1规范时、是否有任何粗略的时间安排?
谢谢。
阿兰