主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
您好、TI 专家。
我们正在生产 CC1310模块运送给客户、因为我们需要烧录客户的固件。 但是、我们无法知道客户的固件是否已从外部 GPIO 或 UART 烧录。 我们将发送1600件 没有对60PCS 作出答复。 固件版本。
我们使用 XDS100V3与 Smart RF FLASH Programmer 2配合使用来进行编程。 当我们询问制造商有关编程的信息时、他们都显示编程成功。
打扰一下:
问题1: 是否有其他方法来验证我们是否已成功将固件下载到 CC1310模块?
问题2. 如果我们读出下载到 CC1310闪存的十六进制文件并进行比较、我们是否能够验证固件是否一致?
问题3: 您对我们的闪存下载环境有什么建议吗?