This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310闪存下载。

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1302906/cc1310-cc1310-flash-download

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好、TI 专家。

我们正在生产 CC1310模块运送给客户、因为我们需要烧录客户的固件。 但是、我们无法知道客户的固件是否已从外部 GPIO 或 UART 烧录。 我们将发送1600件 没有对60PCS 作出答复。 固件版本。
我们使用 XDS100V3与 Smart RF FLASH Programmer 2配合使用来进行编程。 当我们询问制造商有关编程的信息时、他们都显示编程成功。
打扰一下:
问题1: 是否有其他方法来验证我们是否已成功将固件下载到 CC1310模块?
问题2. 如果我们读出下载到 CC1310闪存的十六进制文件并进行比较、我们是否能够验证固件是否一致?
问题3: 您对我们的闪存下载环境有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weli、  

    请使用 Uniflash 软件进行编程、而不是 Flash Programmer 2。  

    在 uniflash 中、您也可以执行验证映像。 请检查此处链接的产品页面上的屏幕截图。  

    https://www.ti.com/tool/UNIFLASH

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sid 先生。

    感谢您的答复。

    我有疑问。

      加载映像和验证映像有何不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weli、

    加载映像用于对器件进行编程或将映像加载到器件上。  

    验证映像会读取器件上的程序、并将其与您在 Uniflash 上选择的映像进行比较。

    此致、

    SID