This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:开源协议固件

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1304329/cc1352p7-open-source-at-protocol-firmware

器件型号:CC1352P7

大家好!

我们以开源项目的形式发布了 CC1352P7的 AT 命令协议固件:

https://github.com/okrasolar/wisun_iot_modem

AT 命令集的灵感来自常用的 ESP32和 SIMCom 模块。

特性:

  • 在 CC1352P7 LaunchPad 开发套件上运行
  • 通过 UART 上的 AT 命令实现 Wi-SUN
  • 具有流控制功能的 TCP 和 UDP IPv6套接字
  • 支持使用 TI 的 CoAP OAD 协议进行片外无线更新
  • 基于 SimpleLink ns_CoAP_node 示例
  • 基于 用于 AT 命令解析的 Cat

欢迎您进一步了解!

格奥尔格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Georg:

    感谢您的评分

    谢谢、

    M·H