请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1352P7 大家好!
我们以开源项目的形式发布了 CC1352P7的 AT 命令协议固件:
https://github.com/okrasolar/wisun_iot_modem
AT 命令集的灵感来自常用的 ESP32和 SIMCom 模块。
特性:
- 在 CC1352P7 LaunchPad 开发套件上运行
- 通过 UART 上的 AT 命令实现 Wi-SUN
- 具有流控制功能的 TCP 和 UDP IPv6套接字
- 支持使用 TI 的 CoAP OAD 协议进行片外无线更新
- 基于 SimpleLink ns_CoAP_node 示例
- 基于 用于 AT 命令解析的 Cat
欢迎您进一步了解!
格奥尔格