大家好!
我将尝试通过 ROM 引导加载程序刷写1311。 引导加载程序部分没有问题、我可以通信、擦除扇区和刷写程序。 我无法生成二进制文件以刷写到控制器...
"空"项目创建的二进制文件为350kB? 我无法 运行 Tiobj2bin、有关该主题的所有线程都有六年历史、也可能适用于不同的架构。如果我理解正确、那么构建流程和/或 TIobj2bin 最近发生了一些变化。 说实话、这有点混乱、我对二进制生成/TI 控制器架构/Tiobj2bin 过程的了解不够、无法快速找到这些信息。
那么、有人能告诉我如何为1311生成二进制文件的正确方向吗?
我目前正在使用 CCS 12.4 (如果我能找到我的 admin 就会更新)和 gcc 来构建"empty"示例。 我使用的是 CC1311P3 Launchpad 作为测试、但实际应用使用的是 R3、前提是这一点很重要。
感谢您发送编修
最大值