Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
主题中讨论的其他器件:SysConfig
您好!
我正在使用2个 LP-CC1352P1进行一些测试、稍后再开发一个项目。 我正在测试低于1GHz 网络的射频性能。 该测试运行 Resource Explorer 中提供的 TI 15.4-Stack 传感器和收集器项目、每个项目都刷写到 Launchpad 中。
第一项测试是为了达到 LP 之间的最大距离而完成的、从而实现了高 PA (+20dBm)。 它发生在街道中间、在传感器和收集器断开连接之前我可以达到的最大距离约为200m、如下图所示:

我知道这不是一个受控环境、它会暴露在最多样化的干扰环境中、但我感觉使用一个具有+20dBm 输出的低于1的网络可以到达更远的距离。 以下是 SysConfig 上用于传感器和收集器项目的射频设置:

之后、我决定在更可控的环境中测试性能。 如图所示、我将 LP 放置在距离为1.5m 的桌子上。

我编译了相同的传感器和收集器项目、并在两种情况下进行了测试、不使用高 PA (发射功率= 0dBm)和使用高 PA (+20dBm)。 设备连接时的 RSSI 值如以下各图所示。
无高 PA (0dBm):

有了高 PA (+20dBm):

这些测试值看起来不是很令人满意。 当 LP 彼此相差1.5m 时、我期望获得更好的结果、即使不启用高 PA 也是如此。
我缺少什么吗? 除了我所做的配置外、是否还需要更改任何其他配置?
PS:两个 Launchpad 都是通过连接到笔记本电脑的 USB 接口供电的、我不知道是否需要外部电源。
谢谢!