This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311R3:将映像加载到 CC1311R3失败

Guru**** 2619115 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC1311R3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1305666/cc1311r3-failed-to-load-image-to-cc1311r3

器件型号:CC1311R3
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、、 CC1311P3

我的客户尝试按照迁移指南生成的映像刷写 CC1311R3、但在尝试加载映像时、Uniflash 和 CCS 都显示错误消息:

文件加载程序:内存写入失败:状态0x0106:地址0x0处的验证问题

值得一提的是、此问题仅在以前对闪存进行编程时出现。 如果在编程前执行全芯片擦除、则不会出现错误。

我检查了使用的 hex 文件、没有发现任何明显的问题、存储器映射和 CCFG 看起来不错:

e2e.ti.com/.../collector_5F00_LP_5F00_CC1311P3_5F00_tirtos7_5F00_ticlang_2800_1_2900_.hex

请提出什么可能导致这个问题,谢谢!

此致、

沭阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的沭阳:

    我会尝试重现此问题、并在得到答案后回复给您

    此致、

    马尔文