主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 CC1310
嗨、团队,
SDK 版本 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_02_23
使用15.4协议栈 sensor_oad_offchip_secure 例程、在下载代码后、断电、上电、代码不运行
使用收集器例程断电和上电没有问题、如何修复 sensor_oad_offchip_secure 例程
请测试此问题
谢谢和最好的问候,
约兰德
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、团队,
SDK 版本 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_02_23
使用15.4协议栈 sensor_oad_offchip_secure 例程、在下载代码后、断电、上电、代码不运行
使用收集器例程断电和上电没有问题、如何修复 sensor_oad_offchip_secure 例程
请测试此问题
谢谢和最好的问候,
约兰德
您是否还记得在 应用映像旁边对片外 BIM 映像进行编程?
请参阅以下帖子:
(+) CC1312R:CC1312R 在 OAD 之后无法连接到收集器-低于1GHz 论坛-低于1GHz - TI E2E 支持论坛
Siri
尊敬的 Siri:
我尝试了 OAD 下面的自述文件,说明如下:"

1.在最新版本的 SDK 中找不到 EasyLink 文件夹
2.我尝试了目录 C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_02_23\examples\rtos\CC1312R1_LAUNCHXL_prop_rf\hexfiles\offChipOad 中的 bim_offchip.hex。

如图所示、我使用 uniflash 进行下载。 下载后、串行端口上没有打印。 我尝试使用 CCS 重新下载 sensor_oad 例程、串行端口正常打印传感器日志。
3.使用 CCS 下载 bim,然后下载 sensor_oad。 串行端口正常输出。 但是、断电并再次打开后、串行端口没有输出。
4.请确认以下 bim 工程是否是我使用的路径(即 C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_02_23\examples\rtos\CC1312R1_LAUNCHXL_prop_rf\hexfiles\offChipOad)
就我个人而言、断电和重新启动与 BIM 项目无关、因为我以前使用过 cc1310 OAD 项目、但这种情况从未发生过。 请再次确认。
最后、但最重要的是、您是否测试过这种情况? 测试过程如何?
我意识到文档中有错误。
您应该使用此处找到的.hex 文件:
C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_02_23\examples\nortos\CC1312R1_LAUNCHXL\bim\hexfiles\bim_offchip\Debug
我还建议您查看以下内容:
无线下载(OAD)—SimpleLink CC13XX/CC26XX SDK TI 15.4-Stack 用户指南6.10.01.00文档
Br
Siri