This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:射频接收距离有问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1309338/cc1310-have-problem-with-rf-receiving-distance

器件型号:CC1310

您好!

我正在处理一个使用 CC1310 MCU 的项目。 射频侧有一根天线和一个平衡-非平衡变压器。 (天线器件型号0915AT43A0026E)(平衡-非平衡变压器器件型号:0850BM14E0016001T 或0915BM15A0001001E)我的频带为915MHz。 我要测试2个不同的平衡-非平衡变压器。 在器件型号为0850BM14E0016001T 的平衡-非平衡变压器中制作发送器和接收器时、距离合理(约10米)。 当我使用器件型号为0915BM15A0001001E 的平衡-非平衡变压器时、发送器距离不错、但接收器距离非常短。(大约30厘米)我在对比数据表时没有发现任何差异。 我共享了射频 PCB 图像。 接收时如何增加距离?

您在图片中看到的电路元件的 FL1、C22、R15、L7和 ANT2被放置在电路中。 C29、L6、L5、L4未放置在电路中。

FL1:0850BM14E0016001T 或0915BM15A0001001E

C22:100pF 封装402

R15:0 Ω 封装402

L7:11nH 封装402

ANT2:0915AT43A0026E

 

此致、

欧默

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

    只有 0850BM14E0016001T 可用于 CC1310;0915BM15A0001001E 适用于不同的芯片系列。 请参阅  表8-1 共  第8节 在  SWRA640  (CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项): https://www.ti.com/lit/swra640

    Chip Family此列显示了与给定 IPC 兼容的相应器件。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢快速回复 Zack。

    最好的餐厅

    欧默

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC13xx 器件的低于1GHz 915 MHz (868/IPC)可用的选项是:

    • Johanson 0850BM14E0016
    • Murata LFB18868MBG9E212

    此致、

    扎克