This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:C1352 DMM 15.4收集器和 BLE SetParamter

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1310003/cc1352p-c1352-dmm-15-4-collector-and-ble-setparamter

器件型号:CC1352P

我当前使用的是 DMM 15.4/2.4收集器示例、并且已成功将其他 BLE 服务添加到应用中。 我遇到问题、不知道执行 BLE SetParameter 发送/广播到 ble 的最佳方式(应用中的位置)。 我不知道是否需要创建单独的任务来处理15.4数据的这种"同步"。 处理此数据交换的正确途径是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Corey:

    我想、为了解决该问题、您有很大的灵活性、但假设您使用的是 TIRTOS7、您可以使用 邮箱。
    15.4任务将发布给它、BLE 任务将使用它、从而避免了可能出现的同步问题。

    sources\ti\posix\tirtos\mqueue .c 下有一些示例代码、但如果需要的话、我可以为您提供一个代码片段。

    此致、

    亚瑟