请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1352P 我当前使用的是 DMM 15.4/2.4收集器示例、并且已成功将其他 BLE 服务添加到应用中。 我遇到问题、不知道执行 BLE SetParameter 发送/广播到 ble 的最佳方式(应用中的位置)。 我不知道是否需要创建单独的任务来处理15.4数据的这种"同步"。 处理此数据交换的正确途径是什么。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我当前使用的是 DMM 15.4/2.4收集器示例、并且已成功将其他 BLE 服务添加到应用中。 我遇到问题、不知道执行 BLE SetParameter 发送/广播到 ble 的最佳方式(应用中的位置)。 我不知道是否需要创建单独的任务来处理15.4数据的这种"同步"。 处理此数据交换的正确途径是什么。