Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10, CC1352P7, CC1314R10
主题中讨论的其他器件:Wi-SUN、、 CC1314R10、CC1354P10
您好!
在阅读有关 TI Wi-SUN FAN 实施的文档后、可以看到将 CC1352P7用作边界路由器时、网络大小限制为大约100个器件。 我们目前正在进行一个项目、我们必须至少将500-1000个器件联机。 因此、我想知道:
- 是否有办法将100多个设备连接到一个网络? 如果 CC1352P7无法实现此功能、是否有其他 SoC 适合该用途?
- 使用多个边界路由器形成多个网络时、是否有办法在这些网络之间自动分配节点? 或者、是否必须手动将它们分配给每个网络、例如通过指定 PanID 或网络名称?
谢谢!
格奥尔格