This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:Wi-SUN 的最大网络大小

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10, CC1352P7, CC1314R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1316449/cc1352p7-wi-sun-maximum-network-size

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件:Wi-SUN、、 CC1314R10、CC1354P10

您好!

在阅读有关 TI Wi-SUN FAN 实施的文档后、可以看到将 CC1352P7用作边界路由器时、网络大小限制为大约100个器件。 我们目前正在进行一个项目、我们必须至少将500-1000个器件联机。 因此、我想知道:

  • 是否有办法将100多个设备连接到一个网络? 如果 CC1352P7无法实现此功能、是否有其他 SoC 适合该用途?
  • 使用多个边界路由器形成多个网络时、是否有办法在这些网络之间自动分配节点? 或者、是否必须手动将它们分配给每个网络、例如通过指定 PanID 或网络名称?

谢谢!

格奥尔格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Georg:

    网络大小受 BR 器件的限制。 在 CC1352P7上、RAM 会限制路由表的大小、从而提供大约100个器件的限制。

    您可以在市场上找到支持更大网络的其它 BR 器件。 TI 支持的最大网络为300个、其中使用 CC1314R10或 CC1354P10作为 BR。

    设置 RN 时、您可以决定是要分配特定 PAN ID、还是允许其连接到任何 PAN ID。

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Marie、

    感谢您的回复! 虽然在我看来、仍然不清楚如果同一个位置有多个边界路由器会发生什么情况。 路由器节点是否会随机选择连接到哪个路由器? 如果是这样,这是否会导致网络之间的节点分布均匀,或者某些路由器的过载速度是否会比其他路由器更快?

    此外、如果路由器达到100台设备的限制、会出现什么情况? 新设备会不会连接、还是会影响网络中已有设备的性能?

    谢谢!

    格奥尔格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Georg:

    如果 RN 被编程为接受任何 PAN ID、它们将连接至首先找到的 BR。  

    当 BR 由于路由表中没有用于放置更多器件的空间时、将根本不允许任何新器件进行连接。 这应该不会影响网络性能。

    谢谢、

    M·H