您好!
我们正考虑将 CC115L 用于新的密钥卡设计、迫切需要可在低至2V 的电压下工作的器件。
CC115L 的最低额定电压为1.8V -因此它应该适合
测量115L-DVK (FSK 868MHz)后可以发现、我不能在低于~2.3V 的电压下运行那个芯片。 看图片附加如果我走在它下面会发生什么;
如有任何问题、请尽快提出建议
2.6V -正常工作:
2.4V、开始轻微摆动:
2.2V、已是 ETSI EN 的试验:
2V、不再可用:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们正考虑将 CC115L 用于新的密钥卡设计、迫切需要可在低至2V 的电压下工作的器件。
CC115L 的最低额定电压为1.8V -因此它应该适合
测量115L-DVK (FSK 868MHz)后可以发现、我不能在低于~2.3V 的电压下运行那个芯片。 看图片附加如果我走在它下面会发生什么;
如有任何问题、请尽快提出建议
2.6V -正常工作:
2.4V、开始轻微摆动:
2.2V、已是 ETSI EN 的试验:
2V、不再可用:
男士们、
这是具有 CC115L 扩展的原始 TI TRXEB 电路板。
我将其设置为外部电源并馈送上述电压(来自实验室电源)、我还没有直接在芯片上进行测量(假设 TI 知道他们在 DVK 中的作用)
是的、我做到了纽扣电池的功能:在传输时降低 VDD。 当然我可以先尝试降低 VDD。
同时、我怀疑这可能与 TRXEB 的不良行为有关:例如、如果我关闭外部调制(实验室函数发生器)、该故障会立即消失。 如果 LDO 或降压转换器开始摆动、我在以前的自己设计(有故障)中看到了这样的情况。
你怎么看?
听起来您要扫描 VDD:当输出开始行为时、您是否可以尝试发出新的 SCAL 选通? 理论上、VCO 应该在稳压电源上具有、但值得尝试验证这不是问题。
我关闭外部调制(实验室函数生成器),
您是否运行异步模式并将电源用作输入? 如果是、您能否尝试发送一个 CW (无输入)并查看输出是否正常?
如果使用函数发生器、我希望它的输出遵循 VDD、从而确保有效的数字电平并处于芯片的有效条件之内。
如果您使用函数生成器:我希望此函数的输出遵循 VDD 以确保有效的数字级别和芯片的有效条件
对我感到羞耻——就是这样;-) 函数生成。 的电压为3V。 提供2.2V 到 CC ,功能信号然后开始"增强"通过 clamb's ...
同样、将 Func 的输出电压降低至2V 也可提供和平与安静