This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC115L:CC115L 启动"摆动"当输入电压降至2.4V 以下时-请建议!

Guru**** 2481145 points
Other Parts Discussed in Thread: CC115L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1317118/cc115l-cc115l-starts-swinging-when-vin-drops-below-2-4v---please-advice

器件型号:CC115L

您好!
我们正考虑将 CC115L 用于新的密钥卡设计、迫切需要可在低至2V 的电压下工作的器件。
CC115L 的最低额定电压为1.8V -因此它应该适合

测量115L-DVK (FSK 868MHz)后可以发现、我不能在低于~2.3V 的电压下运行那个芯片。 看图片附加如果我走在它下面会发生什么;

如有任何问题、请尽快提出建议

2.6V -正常工作:

2.4V、开始轻微摆动:

2.2V、已是 ETSI EN 的试验:

2V、不再可用:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AVDD 和 VDD 引脚上是否有规定的电压、或者 CC115L 电源引脚的电源是否会产生一些损耗?

    您是先将器件设置为传输然后改变电源电压、还是先更改电压然后将器件设置为传输? 如果您正在执行第一个选项、可以尝试第二个选项吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供要测量的硬件的链接?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    男士们、

    这是具有 CC115L 扩展的原始 TI TRXEB 电路板。
    我将其设置为外部电源并馈送上述电压(来自实验室电源)、我还没有直接在芯片上进行测量(假设 TI 知道他们在 DVK 中的作用)

    是的、我做到了纽扣电池的功能:在传输时降低 VDD。 当然我可以先尝试降低 VDD。

    同时、我怀疑这可能与 TRXEB 的不良行为有关:例如、如果我关闭外部调制(实验室函数发生器)、该故障会立即消失。 如果 LDO 或降压转换器开始摆动、我在以前的自己设计(有故障)中看到了这样的情况。

    你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来您要扫描 VDD:当输出开始行为时、您是否可以尝试发出新的 SCAL 选通? 理论上、VCO 应该在稳压电源上具有、但值得尝试验证这不是问题。

    我关闭外部调制(实验室函数生成器),

    您是否运行异步模式并将电源用作输入? 如果是、您能否尝试发送一个 CW (无输入)并查看输出是否正常?  

    如果使用函数发生器、我希望它的输出遵循 VDD、从而确保有效的数字电平并处于芯片的有效条件之内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请告知我们建议测试的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用函数生成器:我希望此函数的输出遵循 VDD 以确保有效的数字级别和芯片的有效条件

    对我感到羞耻——就是这样;-) 函数生成。 的电压为3V。 提供2.2V 到 CC ,功能信号然后开始"增强"通过 clamb's ...
    同样、将 Func 的输出电压降低至2V 也可提供和平与安静