Other Parts Discussed in Thread: LP-CC1352P7, SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK, LP-XDS110ET, CC1352P7
主题中讨论的其他器件: SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK、 LP-XDS110ET、Wi-SUN、 CC1352P7
您好!
我们将设计一个包含 WiSUN、ZigBee 和 Thread 无线功能的传感器板。 此传感器板的目的是收集本地传感器数据并将其传输到边界路由器。
因此、我想购买两个 LP-CC1352P7开发套件、一个用于传感器模式、另一个用于路由器模式仿真。
1. LP-CC1352P7发射板是否支持传感器模式和边界路由器模式?
2.我研究 TI 15.4 stack 软件、发现其中有收集器(SUB1G/2.4G)和传感器(SUB1G/2.4G)示例代码、如下链接。
使用此示例程序是否会实现所需的结果?
3.我没有 TI CC1352 SDK 的开发经验。
当我获得套件时、我必须使用 SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK 软件包来启动它。 这是一个 TI-RTOS 代码库吗?
TI 15.4堆栈软件如何与 SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK 配合使用?
4.将 LP-CC1352P7套件设置为边界路由器模式时、是否需要购买用于 PC 通信的 TI 调试器板(LP-XDS110ET)?
https://www.ti.com/tool/LP-XDS110ET
5.如何更新 LP-CC1352P7套件中的固件?
我需要清除固件下载板吗?
瑞克
您还将获得15.4 stack 库和示例。 无需下载其他15.4堆栈代码即可在 CC1352P7 LaunchPad 上进行开发。