This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:LP-CC1352P7启动板问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-CC1352P7, SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK, LP-XDS110ET, CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1312720/lp-cc1352p7-lp-cc1352p7-launch-board-question

器件型号:LP-CC1352P7
主题中讨论的其他器件: SIMPLELINK-LOWPOWER-SDKLP-XDS110ET、Wi-SUN、 CC1352P7

您好!

我们将设计一个包含 WiSUN、ZigBee 和 Thread 无线功能的传感器板。  此传感器板的目的是收集本地传感器数据并将其传输到边界路由器。

因此、我想购买两个 LP-CC1352P7开发套件、一个用于传感器模式、另一个用于路由器模式仿真。

1. LP-CC1352P7发射板是否支持传感器模式和边界路由器模式?

2.我研究 TI 15.4 stack 软件、发现其中有收集器(SUB1G/2.4G)和传感器(SUB1G/2.4G)示例代码、如下链接。

   https://www.ti.com/lit/an/swra782/swra782.pdf?ts = 1705109002348&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FLP-CC1312R7

  使用此示例程序是否会实现所需的结果?

3.我没有 TI CC1352 SDK 的开发经验。

  当我获得套件时、我必须使用 SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK 软件包来启动它。 这是一个 TI-RTOS 代码库吗?

   TI 15.4堆栈软件如何与 SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK 配合使用?

4.将  LP-CC1352P7套件设置为边界路由器模式时、是否需要购买用于 PC 通信的 TI 调试器板(LP-XDS110ET)?

   https://www.ti.com/tool/LP-XDS110ET

5.如何更新 LP-CC1352P7套件中的固件?  

  我需要清除固件下载板吗?

瑞克