This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:有关外部晶体振荡器的问题

Guru**** 2481155 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1310, CC1310, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1313448/cc1310-questions-about-external-crystal-oscillator

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:CC2640

大家好,

客户发现、只要外部低速晶体振荡器在睡眠期间短路一段时间、外部晶体振荡器就会停止。 如图所示、将晶体两侧的其中一个电容器短路。

客户也对开发板 LAUNCHXL-CC1310进行了相同的测试、发现开发板也出现了这种现象。

直接导入 simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07 (simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07\examples\rtos\CC1310_LAUNCHXL\drivers\empty)的空工程。

在此基础上、阻止 Board_initHook、阻止初始化引脚的 IO20、阻止一些 GPIO 操作、并将睡眠时间更改为8S。

然后我在我们自己的板和开发板上对它进行了测试、两个板都出现了这种现象。

谢谢、此致、

约兰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yolande:

    客户将 LF 晶振的负载电容器短路的目的是什么? 不建议这样做、并且会/不会产生不必要的性能。

    有关 CC13xx 器件的晶体操作概述、客户可以参考  SWRA495  (CC26xx 和 CC13xx 系列无线 MCU 的晶体振荡器和晶体选择): https://www.ti.com/lit/swra495

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zack M ü,

    我很抱歉。 也许我没有清楚地问这个问题。
    客户的设备每8秒从睡眠模式唤醒一次、并闪烁一次 LED。 当外部晶体振荡器停止时、LED 将不再闪烁。  
    客户发现晶体振荡器停止的问题后进行了一些测试、有以下四个问题。 希望您能有所帮助并提供一些建议:

    1. 电路板崩溃后、外部晶体振荡器停止工作。 芯片会自动切换到内部晶体振荡器吗?
    2. 在外部晶体振荡器停止运行后、我们尝试从电源启动外部晶体振荡器。 那时外部晶体振荡器可以工作、但芯片不能正常工作。 提问:如何让外部停止的晶体振荡器再次开始震荡、让芯片正常工作?
    3. 能否将看门狗设置为低速晶体振荡器时钟源? 如何设置它?
    4. 当芯片未处于睡眠状态、外部晶振短路将直接复位芯片。 这背后的逻辑是什么?

    谢谢、此致、

    约兰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yolande:

    刚才、我对所研究的内容有了更清楚的了解: 您能否说明一下、您说"晶体振荡器停止"是否是因为 客户 有意使负载电容器焊盘短路、如果是、他们这么做的背后目的是什么?

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zack M ü,

    此客户程序使用一个外部晶体振荡器。 在普通板上、外部晶体振荡器在睡眠时开始振荡、但对于这块损毁的板、外部晶体振荡器不会振动。 可能导致这种情况的可能性是什么? 因为我去调查电路板崩溃的原因、发现外部晶体振荡器不工作、然后我进行了后续的测试、这些就是之前回复中的问题。 希望您能有所回答。 再次感谢您。

    谢谢、此致、

    约兰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    32kHz xtal 振荡器功率很高、因此对噪声很敏感。 我知道以下情况:包含有噪声信号的线路靠近 X32K_Q1和 X32K_Q2线路、且当靠近 xtal 的线路上存在噪声脉冲时 xtal 会停止。

    在 xtal 周围发布放大版式、并/或提交版式以供审核。 此外、还需查看 xtal 停止时的时序、并查看您是否在电路板上执行了可能产生噪声尖峰的操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TheChostof:

    您提到的客户已经向硬件工程师提供了反馈。

    但您能回答我之前提出的四个问题吗? 这对客户非常重要。 即使未找到原因、他们目前正在寻找恢复产品的解决方案。

    客户发现晶体振荡器停止的问题后进行了一些测试、有以下四个问题。 希望您能有所帮助并提供一些建议:

    1. 电路板崩溃后、外部晶体振荡器停止工作。 芯片会自动切换到内部晶体振荡器吗?
    2. 在外部晶体振荡器停止运行后、我们尝试从电源启动外部晶体振荡器。 那时外部晶体振荡器可以工作、但芯片不能正常工作。 提问:如何让外部停止的晶体振荡器再次开始震荡、让芯片正常工作?
    3. 能否将看门狗设置为低速晶体振荡器时钟源? 如何设置它?
    4. 当芯片未处于睡眠状态、外部晶振短路将直接复位芯片。 这背后的逻辑是什么?
    [/报价]

    谢谢、此致、

    约兰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yolande:

    该主题是否与您已经启动的另一个主题相关?  https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1313391/cc1310-cc1310-is-set-to-long-receiving-mode-brepeatok-and-brepeatnok-are-both-1-after-the-rf-receives-the-data-the-output-through-the-serial-port-is-normal-however-after-the-serial-port-receives-the-data-the-rf-switches-and-s 

    否则、我不确定要查看的电路板信息在哪里。 客户可以使用以下工具提交其设计以供审核:  低于1GHz 设计审查提交:  https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-SUB1GHZ-DESIGN-REVIEWS

    我还将跟进4个问题(我需要向我们的 SW 应用团队核实其中的某些问题)。

    关于问题4:

    • 我仍然不清楚为什么客户会有意将外部低频晶体短路。
    • 第7.7.1.1节 共  SWCU185  (CC13x2、CC26x2 SimpleLink 无线 MCU 技术参考手册): https://www.ti.com/lit/swcu185 指示可以启用时钟丢失检测功能(如果启用、检测到 SCLK_LF 的丢失会导致系统复位)。
    • 客户能否评论 第7.5节 和  7.7  来 检查这个吗?

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 电路板崩溃后、外部晶体振荡器停止工作。 芯片会自动切换到内部晶体振荡器吗?
    • 在外部晶体振荡器停止运行后、我们尝试从电源启动外部晶体振荡器。 那时外部晶体振荡器可以工作、但芯片不能正常工作。 提问:如何让外部停止的晶体振荡器再次开始震荡、让芯片正常工作?
    [/报价]

    1) 1)我认为不是因为您要使用的32k 振荡器是在 CCFG 中设置的

    2) 2)我的经验是、如果32kHz 振荡器由于噪声停止、它会在噪声源消失后再次重新启动。  

    但我认为问题1、2和4是无关的。 我的意思是、必须尝试找出硬件问题的原因并加以解决。 尝试在 FW 中解决此问题很可能是浪费时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 ZC,

    此主题是否与您启动的另一个主题相关?  [/报价]

    不,这两个员额没有关系。 两个不同的客户问他们。

    我仍然不清楚为什么客户故意将外部低频晶体短路。

    客户希望对外部晶体振荡器坏的现象进行仿真、然后检查最初的问题、崩溃器件的晶体振荡器不能振动。

    客户拥有内置电池、因此他们在生产过程中无法避免用手触摸芯片。

    第7.7.1.1节 共  SWCU185  (CC13x2、CC26x2 SimpleLink 无线 MCU 技术参考手册): https://www.ti.com/lit/swcu185 指示可以启用时钟丢失检测功能(检测到的 SCLK_LF 丢失会在启用时导致系统复位)。

    客户已选中这两个选项、它们都已启用。 但是、在睡眠期间晶体振荡器停止后、它不起作用。

    "此外、客户发现正常原型的 VDDS 输入为3.3V、VDDR 输出为1.6V、但异常原型没有 VDDR 输出;DCDC_SW 正常输出为3V、但电压不异常;DCOUPL 通常输出为1.27V、但没有异常电压。"

    这一现象是否属于1310芯片本身的保护机制? 当客户主动短路外部晶体振荡器时、也会出现同样的现象。

    谢谢、 此致、

    约兰德

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我可以知道有任何更新吗?

    我 想知道什么晶体振荡器用于看门狗。

    谢谢、此致、

    约兰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yolande:

    该时钟使用 SCLK_HF 计时、默认情况下、通常为48MHz XOSC_HF。

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sid:

    感谢您的回答。

    请问 cc13130内 LDO 的性能参数​​在哪里? 我在手册中没有找到这些信息。

    谢谢、此致、

    约兰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yolande:

    有关 LDO 的信息、请参阅应用手册  SWRA494  (CC2640无线 MCU 直流电源评估): https://www.ti.com/lit/swra494 -它也适用于 CC1310。

    此致、

    扎克