This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:15.4堆栈自定义通道配置

Guru**** 2811165 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1317839/cc1312r-15-4-stack-custom-channel-configurations

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:CC1190

您好!

客户是否有办法在使用 TI 15.4堆栈时配置自定义通道映射? 他们正在尝试针对 EU 进行认证  并使用 CC1190 PA、并且希望使用通道32上允许的更高功率、因此希望使用更窄的通道间隔对该通道进行分频。 我们是否可以通过自定义 SmartRF 无线电设置来支持此功能?

他们如何将其集成到现有传感器或收集器示例中?

穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    TX 功率设置应用于所有通道。 在当前实现堆栈的方式下、通道不可能具有不同的 TX 功率。  

    但是、他们可以选择频道列表以排除几个频道。

    他们所要求的是我们不幸不支持的东西。

    此致

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sid:

    实际上、他们的问题是、我们是否可以通过减小 TX 和 RX 带宽和通道间距、将通道32细分为多个通道。 这是他们可以对自己的 ti_radio_config 执行的操作吗?

    此外、我在 mac_user_config.c 中确实有一个表、其中引用了某些通道的不同功率级别:

    int8_t PowerLimitTableIeee[RF_CONFIG_IEEE_PL_NO_CHANNELS] =
    {
         20,    //20dBm max for Channel = 11
         20,    //20dBm max for Channel = 12
         20,    //20dBm max for Channel = 13
         20,    //20dBm max for Channel = 14
         20,    //20dBm max for Channel = 15
         20,    //20dBm max for Channel = 16
         20,    //20dBm max for Channel = 17
         20,    //20dBm max for Channel = 18
         20,    //20dBm max for Channel = 19
         20,    //20dBm max for Channel = 20
         20,    //20dBm max for Channel = 21
         20,    //20dBm max for Channel = 22
         20,    //20dBm max for Channel = 23
         20,    //20dBm max for Channel = 24
         20,    //20dBm max for Channel = 25
         20,    //20dBm max for Channel = 26
    };
    

    这样做的作用是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Munan、您是对的。 似乎在某些器件的2.4GHz 频带上、已经应用了某些通道来进行不同的电源设置。  

    我将询问 Rnd 这是否适用于 SUB1通道。  

    此外、通道 BW 是 Phy 设置的特性、我们不允许在运行时切换 PHY。 我不清楚这是如何实现的。

    我也会问 rnd 这个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sid:

    感谢您的反馈! 此外、如果 PHY 设置更改在运行时不是动态的、只要它们可以在启动时根据所需间隔配置 PHY。

    穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会将此内容纳入请求中、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:  

    我已经问了 Rnd。 等待他们的响应。

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    这是 rnd 对请求的反馈。  

    由于信道带宽会重叠、将信道分成较小的子信道会在信道之间造成严重干扰。  为了实现这一点、还需要更改15.4堆栈定义通道的方式。 因此、这不是客户可以简单地更改无线电配置的事情。

    因此、现在无法支持它。  

    此致、

    SID