Other Parts Discussed in Thread: CC1190
主题中讨论的其他器件:CC1190
您好!
客户是否有办法在使用 TI 15.4堆栈时配置自定义通道映射? 他们正在尝试针对 EU 进行认证 并使用 CC1190 PA、并且希望使用通道32上允许的更高功率、因此希望使用更窄的通道间隔对该通道进行分频。 我们是否可以通过自定义 SmartRF 无线电设置来支持此功能?
他们如何将其集成到现有传感器或收集器示例中?
穆南
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Sid:
实际上、他们的问题是、我们是否可以通过减小 TX 和 RX 带宽和通道间距、将通道32细分为多个通道。 这是他们可以对自己的 ti_radio_config 执行的操作吗?
此外、我在 mac_user_config.c 中确实有一个表、其中引用了某些通道的不同功率级别:
int8_t PowerLimitTableIeee[RF_CONFIG_IEEE_PL_NO_CHANNELS] =
{
20, //20dBm max for Channel = 11
20, //20dBm max for Channel = 12
20, //20dBm max for Channel = 13
20, //20dBm max for Channel = 14
20, //20dBm max for Channel = 15
20, //20dBm max for Channel = 16
20, //20dBm max for Channel = 17
20, //20dBm max for Channel = 18
20, //20dBm max for Channel = 19
20, //20dBm max for Channel = 20
20, //20dBm max for Channel = 21
20, //20dBm max for Channel = 22
20, //20dBm max for Channel = 23
20, //20dBm max for Channel = 24
20, //20dBm max for Channel = 25
20, //20dBm max for Channel = 26
};
这样做的作用是什么?