Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110ET, LP-XDS110, ENERGYTRACE, CC2340R5
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP-XDS110ET 主题中讨论的其他器件: TMDSEMU110-ETH、 ENERGYTRACE、 LP-XDS110、 CC2340R5
大家好、
我的客户希望在电源电压为1.8V 时使用 EnergyTrace 功能来测量 CC2340R5的功耗。 LP-XDS110ET 具有 EnergyTrace 功能、因此我的客户尝试使用该功能。 但是、LP-XDS110ET 仅支持3.3V 电源、而不支持1.8V 电源。 因此、我的客户希望测量 TMDSEMU110-ETH 和 LP-XDS110ET 的功耗、因为 TMDSEMU110-ETH 可以支持1.8V 电源。 我的客户正在尝试将下面红圈中的 LP-XDS110替换为 LP-XDS110ET、可行吗?

此致、
山本俊介