This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-XDS110ET:希望在电源电压为1.8V 时通过使用 EnergyTrace 功能测量 IC 的功耗。

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110ET, LP-XDS110, ENERGYTRACE, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1320298/lp-xds110et-would-like-to-measure-the-power-consumption-of-ic-by-using-energytrace-function-when-the-power-supply-voltage-is-1-8v

器件型号:LP-XDS110ET
主题中讨论的其他器件: TMDSEMU110-ETHENERGYTRACELP-XDS110CC2340R5

大家好、

我的客户希望在电源电压为1.8V 时使用 EnergyTrace 功能来测量 CC2340R5的功耗。 LP-XDS110ET 具有 EnergyTrace 功能、因此我的客户尝试使用该功能。 但是、LP-XDS110ET 仅支持3.3V 电源、而不支持1.8V 电源。 因此、我的客户希望测量 TMDSEMU110-ETH 和 LP-XDS110ET 的功耗、因为 TMDSEMU110-ETH 可以支持1.8V 电源。 我的客户正在尝试将下面红圈中的 LP-XDS110替换为 LP-XDS110ET、可行吗?

此致、

山本俊介