Other Parts Discussed in Thread: CC1311P3
主题中讨论的其他器件:CC1311P3
用户指南和快速入门指南尚不清楚 LaunchPad 是否可以输出除868MHz 或915MHz 之外的频率。 根据设计、CC1311P3可在许多其他频带中工作、因此我想知道如果使用 SMA 连接器、Launchpad 是否可用于输出400MHz? 感谢您提供任何信息!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CC1311P3
用户指南和快速入门指南尚不清楚 LaunchPad 是否可以输出除868MHz 或915MHz 之外的频率。 根据设计、CC1311P3可在许多其他频带中工作、因此我想知道如果使用 SMA 连接器、Launchpad 是否可用于输出400MHz? 感谢您提供任何信息!
您好!
如您所指出、您可以参阅 第8.9节 的 CC1311P3数据表: https://www.ti.com/lit/swrs255 以查找 CC1311P3兼容的可能频带列表。
但是、该 LaunchPad 针对868/LaunchPad 频带操作进行了优化、因此您需要手动修改射频路径的915 MHz、以便在其他频带下获得可接受的性能。
我们当前建议的是评估另一款针对433 MHz 操作进行优化的 CC13xx LaunchPad (例如 LP-CC1352P7-4 : https://www.ti.com/tool/LP-CC1352P7 ). CC1311P3实际上是在 LP-CC1352P7-4平台上用于433 MHz 运行的特性(数据表将会更新以更正此问题)。
因此、如果您主要对无线电性能感兴趣、只有您可以按原样评估 LP-CC1352P7-4、因为无线电性能是可比较的。 或者、您可以在 LP-CC1352P7-4上安装 CC1311P3、因为它具有引脚对引脚兼容性。
此致、
扎克
是的、您可以使用 SmartRF Studio 7 : https://www.ti.com/tool/SMARTRFTM-STUDIO
它具有一系列输出功率设置、从+13dBm 到-11dBm 不等。
此致、
扎克