This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1311P3:LP 输出频率是否低于-915MHz?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1311P3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1318313/lp-cc1311p3-can-lp-output-frequencies-besides-868-915mhz

器件型号:LP-CC1311P3
主题中讨论的其他器件:CC1311P3

用户指南和快速入门指南尚不清楚 LaunchPad 是否可以输出除868MHz 或915MHz 之外的频率。 根据设计、CC1311P3可在许多其他频带中工作、因此我想知道如果使用 SMA 连接器、Launchpad 是否可用于输出400MHz? 感谢您提供任何信息!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如您所指出、您可以参阅  第8.9节 的  CC1311P3数据表:  https://www.ti.com/lit/swrs255 以查找 CC1311P3兼容的可能频带列表。

    但是、该 LaunchPad 针对868/LaunchPad 频带操作进行了优化、因此您需要手动修改射频路径的915 MHz、以便在其他频带下获得可接受的性能。

    我们当前建议的是评估另一款针对433 MHz 操作进行优化的 CC13xx LaunchPad (例如 LP-CC1352P7-4 : https://www.ti.com/tool/LP-CC1352P7 ). CC1311P3实际上是在 LP-CC1352P7-4平台上用于433 MHz 运行的特性(数据表将会更新以更正此问题)。

    因此、如果您主要对无线电性能感兴趣、只有您可以按原样评估 LP-CC1352P7-4、因为无线电性能是可比较的。 或者、您可以在 LP-CC1352P7-4上安装 CC1311P3、因为它具有引脚对引脚兼容性。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LP-CC1352P7-4的输出功率是否可在433MHz 下调节、以便其输出为-5dBm 或0dBm? 还是只能输出+13dBm?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以使用 SmartRF Studio 7 : https://www.ti.com/tool/SMARTRFTM-STUDIO

    它具有一系列输出功率设置、从+13dBm 到-11dBm 不等。

    此致、

    扎克