我导入了一个工程、在编译时显示:product com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK v7.10.2.23 is currently 未安装。 我已经安装了 SDK SimpleLink 低功耗 F2 SDK 7.10.02.23。 这是正确的代码吗、或者为了将其链接到项目、我还需要执行其他操作吗?
凯文
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我导入了一个工程、在编译时显示:product com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK v7.10.2.23 is currently 未安装。 我已经安装了 SDK SimpleLink 低功耗 F2 SDK 7.10.02.23。 这是正确的代码吗、或者为了将其链接到项目、我还需要执行其他操作吗?
凯文
尊敬的 Kevin:
您是在以 IAR 还是 CCS 为基础进行构建?
请参阅 SDK 快速入门指南、以检查您是否已执行其中所述的步骤。 特别是 IAR 需要更新参数变量。
此致、
SID
SID、
我是在 CCS 12.6下生成的。 看起来我不需要为项目执行任何其他步骤。 通过查看这些警告、我看到它们包括呈灰色显示的/kernel/tirtos7/packges、/source 和/source/ti/posix/ticlang。 我是由另一个开发人员提供的该项目、因此看起来好像缺少了一些额外的组件。 我还看到一条有关缺少 TICLANG_2.1.2.LTS (Arm)编译器的消息。 从何处可以找到这些额外组件?
谢谢。
凯文