This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1312R1:项目构建问题

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1321186/launchxl-cc1312r1-project-build-issue

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1

我导入了一个工程、在编译时显示:product com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK v7.10.2.23 is currently 未安装。  我已经安装了 SDK SimpleLink 低功耗 F2 SDK 7.10.02.23。  这是正确的代码吗、或者为了将其链接到项目、我还需要执行其他操作吗?

凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您是在以 IAR 还是 CCS 为基础进行构建?

    请参阅 SDK 快速入门指南、以检查您是否已执行其中所述的步骤。 特别是 IAR 需要更新参数变量。  

    https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_02_23/docs/simplelink_mcu_sdk/html/quickstart-guide/tidrivers-quick-start.html

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SID、

    我是在 CCS 12.6下生成的。  看起来我不需要为项目执行任何其他步骤。  通过查看这些警告、我看到它们包括呈灰色显示的/kernel/tirtos7/packges、/source 和/source/ti/posix/ticlang。  我是由另一个开发人员提供的该项目、因此看起来好像缺少了一些额外的组件。  我还看到一条有关缺少 TICLANG_2.1.2.LTS (Arm)编译器的消息。  从何处可以找到这些额外组件?

    谢谢。
    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    在窗口中的首选项中、请检查产品发现路径是否具有 CCS 和 simplelink SDK。 编译器工具文件夹位于 CCS 文件夹中、而软件包位于 Simplelink SDK 文件夹中。  

    此致、

    SID